结果:找到"PCB 拖拽 慢",相关内容780条
- EDA拖拽元件和位移元件改进
- 今天用EDA设计了一款板子发出去,铜箔的复制功能非常好用,整体都好,专业版客户端略微有点卡顿延迟,我的元件不多。我担心的是后续设计多料板时,卡顿是否会更厉害,相对传统的EDA设计软件,感觉就是油车和电车的使用体验。今天使用下来,有2点建议(或许是自己不知道怎么设置造成的误区):1、希望拖拽元件时,元件能自动粘黏鼠标,按下左键或Esc时才释放。2、用现有方法按住M使元件粘黏鼠标后,希望小键盘的上下左右键能对元件进行微调,比如,按以下->,元件向右移动一个栅格。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件拖拽 方向键控制元件位置 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-11 18:32:00
- 启动突然变得有点慢
- 启动速度突然变得有点慢,在打开主页面后,下面的地方过五六秒才会出现内容,在另一台电脑就还好,
- 所属专栏: 使用教程 标签: 启动速度慢 发帖人:海中月11 发帖时间:2023-07-26 19:56:00
- 今天升级了最新的版本,PCB上的所有元件突然不能拖动
- 已经布局的元件和已经绘制的走线都无法拖动,编辑新的元件可以增加进来,也无法拖动,编辑新的走线可以绘制,绘制完毕以后也无法拖动,编辑使用的是最新版本的专业版更新时间2023-03-29有点后悔了,想更新以后用PCB里面的阵列功能的,以前的版本没有碰到稀奇古怪的问题
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 拖动 发帖人:lodgure 发帖时间:2023-04-06 23:06:00
- 导线放置焊盘继承网络,以及拖动导线微调和器件的几点提议。
- 专业版。1,在PCB导线上放置焊盘,焊盘不能继承导线的网络,每次放置后都要在属性中设置焊盘网络,虽然下次再放焊盘能保留前次的网络,但在不同网络的导线上多次放置,每次都要改,非常不方便,能不能优化一下。(标准版中可以)2,专业版,选中一个器件后,像标准版中那样,器件符号会中心十字线没有出现,以及拖动一个器件时,也没有出现符号中心全屏十字参考线(只在拖动时出现),这对器件布局排版对齐以及微调位置非常有帮助,希望优化一下。(不要告诉我在设置中勾选始终显示十字光标,虽然显示的也是十字线,但很别扭,而且这个十字线还受网格吸附影响跳动,这样的十字参考线是不应该受吸附影响的。标准版这些做的很好,为什么专业...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 焊盘,网络,拖动微调 发帖人:BoatLin 发帖时间:2022-11-17 13:18:00
- Mac标准版,一旦元件数量达到4-5百个,PCB布线就是慢的很。
- 用的Mac标准版最新6.5.1版,当PCB中元件数量达到500个左右时,布线就是很慢,卡在那边一直没反应。此时查看电脑活动状态,ElectronHelper(Render)GPU占用很大,电脑内存8G。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 慢呀 发帖人:Spuer 发帖时间:2022-04-22 23:15:00
- 嘉立创SMT发货速度慢
- 我在3.31下单了两个PCB+SMT订单,正常工艺,4层板,目前的进度如下:上面是第一个订单的PCB+SMT进度,从4.6号上午10点到现在已经一天了,但是没有任何进度上面是第二个订单的PCB+SMT进度可以看到在4.6号凌晨4点就完成了SMT包装等待发货了,但是截止到发帖(4.7号下午4点),没有任何动作还有上次的一个订单,等了足足三天没有任何进度:请问这是什么原因?之前(去年9月)那时候我记得PCB+SMT还是5-6天就能发货了的,现在是产能跟不上了吗?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 慢 发帖人:byssclover 发帖时间:2021-04-07 16:12:00
- 对不起,因SMT产线搬迁,SMT目前不能准时交货了
- SMT深圳基地9月9号(今天)全部停产,所有贴片订单转移到珠海先进生产、发货。珠海是4条线,全都是12头的贴片机,理论上是深圳的2倍(深圳是6个头的)。深圳的4条线还没有搬过去,以后是8条线贴样板。珠海4条线的产能目前还不能完全释放出来(还有二条线有些小问题),。目前SMT拖期2天左右,非常抱歉给大家带来不便。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 拖期 交期 发帖人:熊大 发帖时间:2020-09-09 13:46:00
- PCB移除泪滴非常慢
- 如题。一个不咋复杂的电路移除泪滴,花了一个小时
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 移除泪滴 超级慢 发帖人:ndtc 发帖时间:2020-09-02 21:07:00
- PCB里拖拽元件非常慢
- 拖拽时,非常卡顿。元件越多,现象越明显。8个元件一起拖拽时,卡顿超过10秒钟。同时,笔记本电脑的风扇开始加速,似乎是CPU占用过高造成的。网页端和客户端都有该现象。严重影响体验,希望早日解决!
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 拖拽 慢 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2020-07-16 10:08:00
- 嘉立创是怎么了,现在怎么这么慢
- 1、6.3号晚上下的单,双面板2、6.4号早上付款,系统显示,24小时加急3、6.9号1点56完成PCB4、到目前还没看到SMT相关的工序这是什么情况,说好的24小加急,加哪去了?不知道有没有其它网友也遇到类似的情况,嘉立创现在是不是完全跟不上产能还是中间有什么差错,总之,现在的宣传和实际的生产不是一回事。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 慢 发帖人:追逐梦想 发帖时间:2020-06-11 16:10:00
返回